结果:找到"恒利泰 微波射频 原位替代 MINI MACOM 滤波器 功分器 巴伦 耦合器 连接器 锥形电感 绝缘子",相关内容1000条
  • 全国产化原位替代Mini-Circuits,MACOM,线艺,PLUS的“巴伦”变压器现上架立创
  • www.hltchips.com成都恒利泰科技有限公司在研发、制造和销售上提供20多条产品线包括:LTCC/LC滤波器、功分器、巴伦变压器、耦合器、射频转接头、射频连接器、射频负载、射频衰减器、电缆组件、宽带锥形电感、微带功分器和射频绝玻璃绝缘子等2000多个活跃型号。产品广泛用于商业、工业、医疗仪器,蜂窝无线、CATV/宽带、RFID、测试仪器、诊断成像等。本篇特别介绍两款“磁体+线圈”结构的--巴伦变压器:H2WBC2-1TL、H2TC1-1-13M+特点:1.全自主国产化,自主可控等级A,可开证明2.型号直接对标国外型号、原位替代、参数比拟国外产品(涵盖管脚脚位、尺寸、频率范围、插损、...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: 国产化 Mini MACOM 线艺 PLUS 变压 LTCC LC 低通 高通 带通 衰减 负载 线缆组件 单芯 发帖人:A恒利泰A射频元器件 发帖时间:2024-06-15 16:52:00
  • 全国产化原位替代Mini-Circuits的LFCG-490+、LFCN-490+等LTCC低通滤...
  • www.hltchips.com成都恒利泰科技有限公司在研发、制造和销售上提供20多条产品线包括:LTCC/LC滤波器、功分器、巴伦变压器、耦合器、射频转接头、射频连接器、射频负载、射频衰减器、电缆组件、宽带锥形电感、微带功分器和射频绝玻璃绝缘子等2000多个活跃型号。产品广泛用于商业、工业、医疗仪器,蜂窝无线、CATV/宽带、RFID、测试仪器、诊断成像等。本篇特别介绍两款款LTCC滤波器:HT-LFCG-490+、HT-LFCN-490+特点:1.全自主国产化,自主可控等级A,可开证明2.型号直接对标国外型号、原位替代、参数比拟国外产品(涵盖管脚脚位、尺寸、频率范围、插损、回波损耗、功率...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 国产化 兼容 mini LTCC LC LFCN LFCG 490 低通 高通 带通 衰减 负载 线缆组件 单芯 发帖人:A恒利泰A射频元器件 发帖时间:2024-06-06 11:33:00
  • 全国产化LTCC高通滤波器原位替代HFCN-440+、HFCN-1200+、HFCN-8400+等
  • www.hltchips.com成都恒利泰官方网站正不断的整理上新我们的产品资料,希望大家在使用中多提宝贵意见!成都恒利泰科技有限公司,2015年诞生于全球微波射频基地成都。在射频和微波元件及集成组件的研发、设计、制造和分销地域优势大环境中,以中国芯!中国梦!为初心,实现射频无源器件全国产化!!公司在研发、制造和销售上提供20多条产品线包括:LTCC/LC滤波器、功分器、巴伦变压器、耦合器、射频转接头、射频连接器、射频负载、射频衰减器、电缆组件、宽带锥形电感、微带功分器和烧结玻璃绝缘子等2000多个活跃型号。产品广泛用于商业、工业、医疗仪器,蜂窝无线、CATV/宽带、RFID、测试仪器、诊断...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 国产化 LTCC LC 高通 兼容 HFCN-440 HFCN-1200 HFCN-8400 立创 嘉立创 Mini-Circuits MACOM 发帖人:A恒利泰A射频元器件 发帖时间:2024-05-21 11:54:00
  • 《成都恒利泰科技有限公司》微波射频器件国产化厂家,原位替代国外相关产品
  • 各位工程师前辈,大家好,小宋这边想小吹一波“恒利泰”,恳求大家驻足留步。www.hltchips.com成都恒利泰官方网站正式上线啦,公司网站会不断的完整,不断的整理上新我们的产品资料,希望大家在使用中多提宝贵意见!成都恒利泰科技有限公司,2015年诞生于全球微波射频基地成都。在射频和微波元件及集成组件的研发、设计、制造和分销地域优势大环境中,以中国芯!中国梦!为初心,实现射频无源器件全国产化!!公司在研发、制造和销售上提供20多条产品线包括:LTCC/LC滤波器、功分器、巴伦变压器、耦合器、射频转接头、射频连接器、射频负载、射频衰减器、电缆组件、宽带锥形电感、微带功分器和射频绝玻璃绝缘子等...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MINI MACOM 发帖人:A恒利泰A射频元器件 发帖时间:2024-05-14 10:46:00
  • SMA连接器为什么在射频同轴领域使用最广泛?
  • SMA连接器是一种广泛使用的半精度超小型RF和微波连接器,尤其适用于频率高达18GHz甚至更高频率的电子系统中的RF连接。SMA连接器有多种形式,公,母,直头,直角,隔板配件等等,使其能够满足大多数要求。它的超小尺寸也使它能够被使用,即使在相对较小的电子设备中也是如此。一、SMA连接器的介绍RG316同轴线缆,SMA公/SMA公SMA通常用于在电路板之间提供RF连接,许多微波元件包括滤波器,衰减器,混频器和振荡器。连接器具有带螺纹外部连接接口,该接口具有六边形形状,允许用扳手拧紧。可以使用特殊的扭矩扳手将它们拧紧到正确的密封性,从而可以在不过度拧紧的情况下实现良好的连接。第一个SMA连接器设...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SMA 同轴 发帖人:Lcom诺通 发帖时间:2023-09-22 12:16:00
  • 金航标kinghelm进一步全面铺开-产品热销海内外
  • 随着金航标kinghelm发展越来越好,对品质与产品质量进行较为严格的把控,得到了国内外客户的广泛认可,越来越多北斗GPS天线、连接器、转接线、转接头、射频连接与微波射频客户首选厂商,现已成为国内知名厂商,实现海内外产销量与去年同比增长40%。由于美对华的制裁,今年半导体行业芯片短缺,一度出现了“芯荒”,金航标kinghelm的天线等产品跟芯片是1:1的需求产品,因此金航标也在这次的“芯慌”中受到不小的打击,但机遇与风险并存的,金航标kinghelm在总经理宋仕强先生及副总程玉洁女士的引领指导与长远的眼光,并没有局限于眼前的利益,而是长远出发进行决策,才使得金航标(www.bds666.co...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 北斗GPS天线 线 转 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2021-10-26 15:12:00
  • 金航标公司官网站增设“北斗专家”专栏
  • 深圳市金航标电子公司运营“北斗专家”微信公众号好几年了,一直在大力宣传我国的北斗卫星导航系统BDS。金航标宣传北斗科普北斗推广北斗,讴歌为北斗系统做出贡献的人物,讲好和北斗有关的故事,传播科普关于北斗的资讯,为我国北斗BDS事业发展摇旗呐喊。金航标总经理宋仕强先生在bds666网站的专栏截屏北斗,现在不仅仅是金航标kinghelm公司的生意,金航标总经理宋仕强先生而是当毕生的事业来做。金航标公司创始人宋仕强先生,是国务院经济发展中心民营企业发展研究专家,一直积极为深圳市经济发展和发展改革建言献策,多篇宏观经济研究和深圳经济发展的论文在权威媒体发布,为深圳经济发展和体制改革提供新的思路展示新的...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 北斗GPS模块 无线 北斗GPS天线 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2021-08-16 16:51:00
  • 抗干扰滤波器的工作原理解析
  •   伴随着现在电子技术的高速发展和电子设备的迅速增加,电磁环境日益恶化,大量的电子设备在这种电磁环境中很难正常工作。滤波器是应用最普遍的的一种抗干扰的方法,它主要是抑制通过电路通路直接进入的干扰,根据信号与干扰信号之间的频率差别,采用不同性能的滤波器,抑制干扰信号,提高模块化。  抗干扰滤波器有哪些  1、数字滤波器  与模拟滤波器相对应,在离散系统中广泛应用数字滤波器。它的作用是利用离散时间系统的特性对输入信号波形或频率进行加工处理。或者说,把输入信号变成一定的输出信号,从而达到改变信号频谱的目的。  2、低通滤波器  低通滤波器是指车载功放中能够让低频信号通过而不让中、高频信号通过的电路...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 抗干扰 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-04-27 16:00:00
  • 光纤连接器专题:解析光纤连接器的三个重要组成部分及类型介绍
  • 光纤连接器是独特的。光纤电缆发送的光脉冲,而不是电信号,所以端接必须更精确。而不是仅仅允许销,使金属对金属的接触,为了允许进行通信,光纤连接器必须完美对准显微镜玻璃。虽然光纤连接器的类型有许多种,他们有着相似的设计特征。双纤与单纤:单纤是指每个端口一个连接器然而双纤是指每个端口两个连接器光纤连接器的三个主要组成部分:金属环,连接器主体,和耦合机制。金属环—这是一个薄的结构(通常是圆柱形的),该实际持有的玻璃纤维。在纤维上有一个镂空中心形成紧紧的把手。金属环通常由陶瓷,金属,或高品质的塑料制成,并且通常将持有纤维的一条链。连接器主体—这是一个塑料或金属结构中保存套圈并附着于护套和加强光缆本身。...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: FC LC SC ST 发帖人:etulink 发帖时间:2018-04-16 11:35:00
  • 仪表放大器输入RFI保护(转载自ADI)
  • 在实际应用中,必须处理日益增多的射频干扰(RFI),对于信号传输线路较长且信号强度较低的情况尤其如此,这是仪表放大器的典型应用,因为其本身具有共模抑制能力,所以该器件能从较强共模噪声和干扰中提取较弱的差分信号。但有个潜在问题却往往被忽视,即仪表放大器中存在的射频整流问题。当存在强射频干扰时,集成电路的内部结点可能对干扰进行整流,然后以直流输出失调误差表现出来。仪表放大器输入端的共模信号通常被其共模抑制的性能衰减了。但遗憾的是,射频整流仍然会发生,因为即使最好的仪表放大器在信号频率高于20kHz时,实际上也不能抑制共模噪声。放大器的输入级可能对强射频信号进行整流,然后以直流失调误差表现出来。一...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:小宇 发帖时间:2017-09-07 16:41:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: